サポートページ内を検索
メカニカル標準部品ライブラリー(メイン機能)
アルミフレームで【ザグリ穴】、【レンチ穴】を設定するためには、2つの追加工を選択してください。
詳しい手順は以下の「アルミフレームの追加工指定方法の手順」をご覧ください。

1今回はレンチ穴を例に、手順をご紹介しますが、ザグリ穴も同様の手順で、追加工指定していただくことが可能です。
アルミフレームをインポートした状態で、設計画面の追加工/オプションの「画像」または、「追加工選択」をクリックします。

2追加工選択画面が表示され、スクロールしていくと現れる「X(レンチ穴追加工)」を選択します。
追加工選択画面下の「OK」をクリックします。
その他にも必要追加工がありましたら、選択していただき(選択中の追加工は画像が黄色にハイライトされます)、OKをクリックすると同時に選択できます。

3選択した追加工が設計画面に表示され、追加工の値を選択することができます。

よくあるご質問
RAPiD Design全般
各機能の使い方