インストールからログインまで
質問
床とアルミフレームの間にブラケットを配置できますか?質問
配置済み商品を複数まとめて変更できますか?
質問
設計済み筐体のフレーム角数を変更できますか?変更したい商品をマウスで範囲選択します
機能を選択します
質問
見積に有効期限はありますか?質問
発注数量を変更することは可能ですか?ヘッダーメニューの「部品表・見積」内「部品表確認・見積」をクリックすると
部品表が表示されます
発注数量は増やす事のみ変更可能です。削減する場合は、部品表をCSV出力後、
Excel等で修正ができます
質問
パネルが規格外の場合どのように注文すればいいでしょうか?「作成図面選択」画面で該当するパネルにチェックしてください
パネル図の画面で「DXF出力」をクリックしてください
【対処法】
恐れ入りますが、再度こちらからお申し込みください。
【対処法】
1.WindowsUpdateを実行し、PCを最新の状態にしてください
2.コントロールパネル/プログラムと機能よりMISUMI FRAMESをアンインストールしてください
3.PCを再起動します
4.再度、インストールしてください
確認事項
MISUMI FRAMESをアンインストール直後に以下のメッセージが表示されることをご確認ください。
【対処法】
大変お手数ですが、問い合わせフォームよりお問い合わせください。
24時間受付