サポートページ内を検索
メカニカル標準部品ライブラリー(メイン機能)
MISUMIサイトでは、検索/注文の際に、省略可能な寸法がありますが、RAPiD Designでは省略することができません。
恐れ入りますがRAPiD Designでフル型番検索する場合は寸法を省略せずに入力してください。また、寸法に0を入力、あるいは空欄にしても寸法は省略されません。
以下のモデルの場合、MISUMIサイト上では「X」と「Y」を省略可能ですが、RAPiD Designでは省略せずに入力していただく必要があります。
省略有の型番:HFMQA-AM-A100-B30-T10-N6-L60-NA6
省略無の型番:HFMQA-AM-A100-B30-T10-X20-Y15-N6-L60-NA6

よくあるご質問
RAPiD Design全般
各機能の使い方