ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ
0
【特長】
・YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。
・プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
・P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。
・コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光分離することができます。
・キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。
・※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。
・※ご使用の前に必ず、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないかをご確認ください。
・※レーザビームをレンズや凹面反射で細く絞り込んだ場合、エネルギー密度が素子のレーザ耐力を超え、素子が破損する恐れがあります。
・※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。(3/100程度)
・※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。
もっと読む