(ミスミフレームズ) サポート - よくあるご質問無料ダウンロード

その他のよくあるご質問

  • お申し込み前に

    ?

    MISUMI FRAMESでできること、利用方法・利用環境、搭載商品に関するよくあるご質問を掲載しています
  • インストール~ご利用開始まで

    ?

    インストール、アカウント登録に関するよくあるご質問を掲載しています
  • 使い始めに

    ?

    初期設定、部品の配置に関するよくあるご質問を掲載しています
  • 操作について

    ?

    3D画面操作、商品変更、追加工、2D画面操作、便利機能についてよくあるご質問を掲載しています
  • 見積もり・注文関連

    ?

    見積・注文、部品表、見積もり時のエラーに関するよくあるご質問を掲載しています
  • 他ソフトとの連携

    ?

    インポート・エクスポート、中間ファイルに含まれる情報に関するよくあるご質問を掲載しています
  • エラー/規格外について

    ?

    設計画面でのエラー、まとめ型番のエラー、規格外についてよくあるご質問を掲載しています
  • その他

    ?

    その他についてよくあるご質問を掲載しています

インポート・エクスポート

インポートしたSTLファイルへの商品の吸着は可能ですか?

インポートしたSTLファイルへ商品の吸着はできません。

STLデータとフレームの干渉を確認することは可能です。
※干渉する場合は赤くエラー表示されます。

間ファイル形式で出力

3DCADソフトへの連携は可能ですか?

FRAMESでは以下の中間ファイル形式で出力できます。

  • STEP
  • Parasolid
    3DCADへインポートしてお使いいただけます。

図面を2DCADへ連携することはできますか?

DXF形式のファイルを出力することで連携可能です。

図面の画面右上にある「出力/印刷」ボタン(赤枠部分)を押下し、指定した保存場所にDXFファイルをエクスポートできます。

設計画面でのエラー

中間ファイルに含まれる情報

出力した中間ファイルにはどのような情報が含まれますか?

出力した中間ファイルには商品パーツごとに型番が登録されています。

出力した中間ファイルに拘束情報はありますか?

出力した中間ファイルに拘束情報はございません。

出力した中間ファイルにパネルの穴が空いていません。

パネルの穴はFRAMES上で確認できますが、出力した中間ファイルにはパネルの穴は空いていません。

中間ファイルの座標方向を確認できますか?

FRAMES上での座標系設定は以下の通りです。
中間ファイルの座標系も同じ設定となりますのでご確認ください。

規格外品

縦方向 :x軸
横方向 :z軸
高さ方向 :y軸
原点(0,0,0) :3軸が交わる箇所

規格外品

プラス方向 :FRONT・RIGHT・TOP
マイナス方向 :BACK・LEFT・BOTTOM
※カメラアングルコントロール(画面右上)基準  

使い方やシステムについてお困りのときは

お問い合わせ

ご不便をおかけし申し訳ございません。
お問い合わせの際は、現象再現のために、ご状況の詳細を本文中にご記入ください。
具体的にご記入いただくことで、スムーズなサポートに繋がります。

お問い合わせフォーム

MISUMI FRAMESの組立見積機能
工業系YouTuberとのコラボ企画
アルミフレーム総合情報