用語集
用語 | 解説 |
圧力 | 主にノズルボディに流入する直前の気体の静圧です。 原則として表示されている圧力は、ノズルに気体が流入する直近部分の圧力を指します。 |
異物通過径 | 原則としてノズル内部の最も狭い流路部分の寸法のことです。寸法が大きいほど、目づまりがしにくくこの寸法と流体に含まれる異物の寸法を比較して、ノズル内部の目づまりを防ぐ目安にします。 ノズルの種類によりオリフィス径と異物通過径が異なりますのでご注意ください。 |
エアブロー幅 | エアノズルにより気体が所定の距離で広がった幅を指します。 |
オリフィス | エアノズルから噴射される気体の噴射穴寸法を指します。 |
オリフィス径 | ノズルメーカーのカタログに記載されている流体の噴出口の寸法です。 寸法の表示方法はノズルメーカーのカタログやノズルの種類により異なり、丸孔は直径で、長円孔は長径と短径または短径のみで表示されることもあります。 |
用語 | 解説 |
換算スプレー角度 | スプレー距離とスプレー幅から計算で求めたスプレー角度です。 |
距離 | エアノズル先端からワークの距離を指します。 |
空気衝突力特性 | エアノズルの気体噴射打力を指します。 |
空気流速 | エアノズルの気体噴射流速を指します。 |
空気流量 | エアノズルの気体噴射流量を指します。 |
用語 | 解説 |
最高使用圧力 | エアノズルの気体噴射最高圧力の値を指します。 |
ストレーナー | ノズルボディに組み込まれている付属品の1つで、スプレーする流体に混ざっている異物を網目状の部品でろ過し、オリフィスの目づまりを防止します。比較的オリフィス径が小さい微少流量のノズルに使用されます。 |
スプレー(または噴霧)圧力 | 主にノズルボディに流入する直前の流体または気体の静圧です。 原則として表示されている圧力は、ノズルに流体または気体が流入する直近部分の圧力を指します。 噴射した流体 は速度圧となり、これとは異なりますのでご注意ください。 |
スプレー角度 | スプレーされた流体の広がり角度です。液体の粘性が増すと、角度が減少する傾向があります。 |
スプレー距離 | スプレー角度の中心軸上におけるノズル先端からの直線距離の意味です。 |
スプレーパターン | 主に噴射された流体が拡散したときの断面形状を表す名称で、扇形、充円錐形、空円錐形などがあります。 |
スプレー幅 | スプレーにより流体が所定の距離で広がった幅のことです。 |
スプレー(または噴霧)流量 | 主にノズルオリフィスからスプレーされた液体もしくは気体の流量です。 |
静音特性 | エアノズルの気体噴射稼働音を指します。 |
用語 | 解説 |
耐熱温度 | ノズルをご使用になる場所の環境や噴射する流体の熱にノズル製品が耐えられる温度です。 |
耐薬品性 | 材質により、薬品に強いエアノズルを指します。 |
チェックバルブ | 主に逆止弁のような原理でノズルボディに内蔵されている弁で、流体圧の強弱により流路を開閉して噴射を制御します。噴霧開始時の配管内水圧立ち上がり時での粗い霧の噴霧や、噴霧停止時に配管内残留液のボタ落ちを防ぎます。 |
取合い | ノズルボディに設けられた流体配管を取り付け(接続)する部分の名称です。 取り付け方法は主にねじ式とフランジ式があり、噴射流量により取合いサイズが変わります。 |
用語 | 解説 |
ねじ形状 | エアノズルと継手の取付ねじのサイズを指します。 |
ねじ部破壊トルク | エアノズルねじ部を固定し、頭部にトルク(回転力)を加えて破断したトルクを指します。 |
ノズルオリフィス | ノズルボディに設けられた流体の噴出口の意味で、流量やスプレーパターン等を決定する重要な部分です。ノズルの種類により丸孔形状や長円形状等の様々な形状があります。 |
ノズルボディ色 | 主に樹脂材料で製作されたノズルにおいて、ノズルメーカーが製品分類のためにカタログ表示している材料の色です。金属製は色表示がありません。 |
用語 | 解説 |
噴射圧 | 主にノズルボディに流入する直前の気体の静圧です。 原則として表示されている圧力は、ノズルに気体が流入する直近部分の圧力を指します。 |
噴射角度 | エアノズルから噴射された気体の広がり角度です。 |
用語 | 解説 |
流入方向 | 流体がノズルボディへ流入する方向(位置)のことで、ノズルボディに設けられた取り付け部(流入口)により決まります。スプレー方向を基準として、流入方向を示す場合もあります。 |