右図のように「データベースに接続できませんでした」というメッセージが表示された場合
FRAMESをアンインストール/再インストールしてください。
※注意
アンインストールすると、C:\MiSUMi Frames\Frames内のデータがすべて削除されます。
フォルダ内に作成したプロジェクトファイル(.rdicf)がある場合は、他の場所に移動してから
アンインストールを実行してください。
システムのプロパティを開き
> コントロールパネル > プログラムと機能
より管理者権限によるFRAMESのアンインストールの実行をお願いします。
(1) ブラウザのキャッシュクリア:
最新版のインストーラーをWebから取得前に、お使いのブラウザのキャッシュクリアをお願いします。
〈例〉Google Chromeでキャッシュクリアする場合
(2) 再度専用フォームよりダウンロードを申し込み、最新インストーラーを取得します。
(3) 管理者権限でのFRAMESの再インストールをお願いします。
セキュリティソフトの監視対象になっている場合、FRAMESを起動しても何も反応が無い事例があります。
その場合、FRAMESを監視対象から外していただきますようお願いいたします。
エラー関係のお問い合わせは、以下フォームよりお問い合わせください。
担当者からご連絡いたします。
現象再現のために、ご状況の詳細を本文中にご記入ください。
具体的にご記入いただくことで、スムーズなサポートに繋がります。