コネクタならミスミVONA
- コネクタ選定でこのような経験はありませんか?
- 欲しいコネクタを探し回るのが大変
- 1個だけ明日までに絶対に欲しい
- いつもの地元商社だと海外メーカー品がない
- いつもは1~2個しか頼まないけど、急な案件が発生して大口注文したい
- フードもコネクタもキャップも全部一度に揃えたい
- ミスミVONAなら全て解決します!
- 在庫品約3000点、在庫品なら 17時までのご注文で当日出荷
- 国内外有名メーカー 50社以上取扱い
- コネクタ付属品・工具も多数取扱い
- 中大口のご注文にも対応できるよう在庫数量積み増し中!
- コネクタ類取扱い商品点数 11万点
オムロン・ITTキャノンを新しく追加!
定番ブランドも在庫点数大幅拡大
コネクタに関するよくあるお問い合わせ
丸型コネクタについて
- Q.コネクタの仕様や違いがよくわかりません。
- A.丸型コネクタには大きく分けて3種類タイプがあります。
ストレートプラグ、中継アダプタ、パネル取付レセプタクルの3種類です。(ブランドによって呼称は異なります)
コネクタにはコンタクトがあり、ケーブルをはんだ付けして使用します。また、組み込まれているコンタクトには、オス形状とメス形状の2種類があります。
- Q.選定したコネクタの組み合わせがあっているか知りたい。
- A.主なメーカー商品は下記の図のような組み合わせでご使用頂く事が多いです。(一部商品除く)
機器のパネル等に取り付けて使用する場合は、ストレートプラグとパネル取付レセプタクルを組み合わせます。
ケーブルを延長する際は、ストレートプラグと中継アダプタを組み合わせます。
下記の図の通り組み合わせた上、同じコンタクト数やオスメスを合わせて頂く形になります。
※同形状(例:ストレートプラグ対ストレートプラグ)のオスメスでは組み合わせて使用できない為、ご注意ください。
角型コネクタについて
- Q.Dsubコネクタに使えるフードを教えてほしい。
- A.Dsubコネクタは規格品の為、基本的にコネクタとフードで同じコンタクト数の商品を合わせて使用します。
具体的にはコネクタが9芯であれば、フードも9芯の商品を選びます。
異なるメーカーでも組合せて使用は可能です。
ただフードには、ネジの種類がM2.6ショートや#4-40ショート等複数ございますので、使用環境に合わせてご選定ください。
日本航空電子製
コネクタ 25芯 「DB-25SF-N」
日本航空電子製
フード 25芯 「DB-C8-J10-F41R」
ご注文前の商品選定に関するお問い合わせ
- ご選定・ご購入のとき、こんなことで「お困り」ではありませんか?
- 商品質問:以前使っていた商品の代替品がわからない
- 納期確認:最短の納期を至急確認したい
- 仕様相談:仕様などの詳細について相談したい
- そんな時はVONA専任スタッフにご相談ください!
- ものづくりに集中したいのに、分からないことがあってお困りになることはございませんか? 手間のかかる選定や調達のお仕事は私達にお任せください。 専任スタッフが、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。