(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルカスタムPCについて

ご用途にあわせて、PCをセットアップする フルカスタムのPC。部品のご手配や組み付けのお時間をミスミが短縮いたします。

フルカスタムPCは、2023年10月30日をもってサービス終了をいたします。
サービス終了に伴い新規お見積もりは2022年9月30日まで、最終ご注文は2022年10月31日となりますのでご留意お願いいたします。長年のご利用ありがとうございました。

フルカスタムPCについて

ミスミで販売している部品をカタログから自由に選定いただき、お客さまに代わって組立を代行する特注商品になります。
部品構成に制約がありませんので、完全フリーで構成部品をお選びいただけます。
以下のようなご希望のあるお客さまに最適です。

  • どうしてもこの部品を使用したい
  • 拡張カードの取り付け、ドライバインストールをしてほしい
  • メインボードやシャーシのオプション部品を組み付けてほしい

フルカスタムPCでできること

最短8日目出荷の生産体制
部品が揃ってから8日目に出荷いたします。構成部品がすべて在庫品の場合には8日目出荷となります。
※ 出荷日は、ご注文をいただいた翌日から数えて、ミスミ稼働日で商品が出荷されるまでの日数となり、日曜日を除く、月曜~土曜日と祝祭日になります。 ※ PM5:00以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いになりますのでご注意ください。
※ OSのインストールが必要な場合、10日目出荷とさせていただくことがございます。
部品単位での保証
組み立てたシステムについては部品単位での保証になります。
保証期間はそれぞれの部品の保証期間に準じます。
可能な限りあらゆる部品を組み立てます。
カタログに掲載されていないドライブや拡張カードをご使用されたい場合、お客さまからの支給部品も組み立てます
(OSインストールモデルの場合、オンボードVGA、LAN、サウンドの他、拡張カードのドライバまでインストールいたします)。

・ フルカスタムPCの組み立てにおいて、部品構成はお客さまのご指示の通りとなりますが、配線の処理などの詳細な組立方法に関してはご指定いただけません。組立方法については組立作業の規定事項に従った一般的な組立・配線方法とさせていただきます。
・ 長納期の部品、非常に高価な部品をご指定の場合は、ご依頼をお断りさせていただくことがあります。
・ お客さまからご支給いただく部品については、良品であることを前提に組み立てを行います。また、支給品の検査や保証は行いません。他の組み立て部品との相性が発生した場合、支給部品を除いたままの状態で組み立てを行い、お送りさせていただきますので、必ずお見積もり依頼をする前に、お客さまご自身で相性の確認を行ってください。
なお、支給品の取扱い方法についてのご指示がある場合には、商品に添付してお送りください。

価格構成

フルカスタムPCの価格の基本体系は、「各部品の単価合計」+「組立費の合計」となります。また、組み立てに使用する部品(ミスミ標準部品)や組立費については、数量スライド価格が適用されます。

数量スライドについて

例えば1台で2枚のシリアル通信カード(PCCM-CP102U-R)を使用するときに、1セットではシリアル通信カード2枚で単価¥5,680ですが、5セット注文時にはトータルで10枚の所要数となるため、 単価は¥5,400になります。(2022年3月現在)

フルカスタムPC 料金表

組立検査費 費用内訳 単価 備考
1~9台 10~49台
基本組立料 \12,000 \10,000 1システム分
システム追加料 \6,000 \5,600 1台のシャーシに2システム以上組み込む場合の1システム当たりの追加料金です。
OSインストール料 \5,000 \4,700 OS単価は含みません。
支給品組立料 \500 \500 支給品1点ごとに必要です(注1)。ミスミ組立センターまでの送料はお客さまご負担となります。

(注1) 支給品はすべて良品であることを前提に組立・ドライバインストールを行います。I/Oアドレス設定などの作業は行いません(組み付けのみ)。また支給品が元で発生したトラブルについては、別途料金が発生することがありますことをあらかじめご承知おきください。

・ お見積もりの有効期間は1カ月間です。継続して同一商品をご購入いただくリピートオーダーの場合には、見積有効期限をご確認ください。
・ なお、リピートオーダー用の型番もご要求に応じて発行可能ですが、別途条件などご相談させていただきますので、システムコントロール品事業チーム・サポート窓口(fpc@misumi.co.jp)までご相談ください。
・ お見積もりの受付期間は2022年9月30日までとなります。最終受注日はお見積もり書をご確認ください。

お見積もり例

ハイスペックマシンをご要望いただいた場合

  • 振動に強いSSDにOSをインストールして、データ保存用に大容量HDDを増設したい。
  • もしもの時の為に瞬停対策をしたい。
  • まだ汎用性の高いPCIバスが多数必要。
  • 画像処理や計測用途なので、CPUはCore i7を搭載したい。
  • データバックアップ用にDVDマルチドライブを使用したい。
  • 防塵フィルタ付きファンを装備した19インチラックマウントシャーシを使用したい。

概要 型番 数量 金額
シャーシ 19インチラックマウント4U PCBC-S400-J01-R 1 ¥29,800
ATX電源 520W UPS電源 PCPS-HNSP520-24-8-R 1 ¥35,400
バッテリ UPS電源用バッテリ PCPS-RBS-02A 1 ¥13,050
マザーボード Core i 対応 PCI 3Slot PCMB-SQ1703-R 1 ¥38,800
CPU 第6世代 Core i7 PCMP-S73400-R 1 ¥64,800
クーリングFAN LGA1155用クーリングFAN ACC-CM-L1155-R 1 ¥8,800
メモリ DDR4-SDRAM PC4-17000 8GB×2 計16GB PCMM-288P8G-17000-R 2 ¥39,600
SSD 240GB MLC NAND フラッシュ(SATA) PCSX-D3S240G-R2 1 ¥33,000
HDD 1TB SATA 7200rpm PCSH-1TB72-R 1 ¥20,790
OSライセンス Windows10 OSライセンス - 1 ¥33,000
HDDリムーバブルケース SSD、HDD対応 リムーバブルケース PCRF-SA3-RC1LGX-R 2 ¥17,000
書き込み対応ドライブ DVDマルチドライブ PCDMUL-GH24NS50-R 1 ¥9,800
組立検査費 組立+OSインストール+検査 1 ¥17,000

参考価格(税別)¥360,840(2022年3月現在)

フルカスタムPCご注文方法

ご注文までの流れ

このサービスは、お客さまのご指定による組立・セットアップ代行サービスです。
よってミスミでは特注扱いの商品となります。

・ 本サービスはボリュームディスカウントサービス対象外です。
・ ご注文の際には見積書に記載のある%FCPCから始まる型番にてご注文をお願い致します。

フルカスタムPCの規定事項

以下の内容についてはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

  • 電話による組立作業の指示(Faxにてご指示ください)
  • 配線やケーブル取り回しのご指定
  • 部品の型番や商品番号のご指定のないお見積もりのご依頼
  • アプリケーションのインストール
  • Windows7、Windows10 IoT Enterprise(対応機種のみ)以外のOSインストール

組立作業の基本規定

構成部品に関する規定
シャーシ(バックプレーン)/メインボード/CPU/メモリは必須部品となります。お見積もりには必ずご記入ください。
配線、ケーブルに関する規定
各部品に接続した電源ケーブルや信号ケーブルは運送中の振動により脱落しないよう、結束バンドなどを使用いたします。
メインボード(バックプレーン)の固定に関する規定
メインボード(バックプレーン)のネジ固定は、取り付けできるものすべて使用いたします。
拡張カードに関する規定
I/Oカードなどの設定が必要な部品に関しては、組み付けおよびドライバのインストールのみを行い、アドレスなどの設定は行いません。
CPUカード装着位置に関する規定
ご指定がない場合や専用スロットがない場合、バックプレーンの第1スロットにCPUカードを装着いたします。
BIOS設定に関する規定
「日付/時刻(JST)」「HDD」に関する設定を行い、その他の設定については構成部品によって最低限の設定を行います。
CPUカード装着位置に関する規定
可能な限りの付属品をシャーシ用梱包箱に同梱いたします。同梱できない場合、付属品に関しては、別梱包にて同送いたします。

検査・確認作業の基本規定〜 以下の内容について検査・確認後出荷しております。

詳細内容については、検査シート(商品に添付)をご参照ください。

  • 各構成部品と付属品の員数確認
  • 各構成部品の組立状態や配線接続状態のチェック
  • 各種設定状態のチェック(ジャンパ、画面解像度など)
  • 基本動作確認(画面表示状態、LED、メモリチェック、OSブートなど)
  • 診断ソフトQAPlusによるシステム診断テスト(エージング含む)
  • システム状態のチェック(リソースの競合、拡張カードのプロパティチェック、HDD破損クラスタチェックなど)
  • OSのインストール

OSはインストールをして出荷いたします。インストール後に必要なユーザ名、コンピュータ名、パスワードなどの設定に関しましては、お客さまにてご対応をお願いします。