- 対象商品
- ミスミ品
台形ねじ・すべりねじ に関するFAQ
仕様
-
- Q1
- ミスミの30度台形ねじは何条ねじですか?
- A1
- 全て1条ねじです。
2016/11/08 更新 -
- Q2
- 30度台形ねじの軸径φ16・20では複数のピッチがありますが、ミスミで採用しているピッチを教えてください。
- A2
- 軸径φ16と20共にピッチ3と4があります。
2016/11/08 更新 -
- Q3
- 30度台形ねじの左右ねじと精密左右ねじの違いは何ですか?
- A3
- 左右ねじの中央部は約80mmの不完全ねじ部ですが、精密左右ねじでは幅30mm、h7公差のシャフトとして使用できます。
2016/11/08 更新 -
- Q4
- 30度台形ねじストレートタイプの左右ねじの、右・左ねじの長さは同じですか?
- A4
- ねじ部は同じ長さ(X=Y)です。
2016/11/08 更新 -
- Q5
- 30度台形ねじの四角取追加工について、「ZE」の後ろにはどのような数字を入れたら良いですか?
- A5
- 追加工部の軸端径と同寸法を入れてください。
(例:ZE□)
2016/11/08 更新 -
- Q6
- 四三酸化鉄皮膜と低温黒色クロムメッキの違いを教えてください。
- A6
- 四三酸化鉄皮膜は酸化皮膜を形成させ錆を防ぐ処理のことをいい、
低温黒色クロムメッキは耐食性に優れた低温電気メッキ処理のことをいいます。
詳細は〔材料〕表面処理の種類と外観色内「表面処理の種類」をご覧ください。
2016/11/08 更新 -
- Q7
- サポートユニットで固定側・支持側・回転止めセットの取り扱いはありますか?
- A7
- あります。
サポートユニット固定側の型式に「-SET」を付けていただくとセットで購入可能です。
2016/11/08 更新 -
- Q8
- サポートユニット回転止めセット品についているハンドルは取り付け位置を左右変更できますか?
- A8
- 角型タイプは変更できません。
丸型タイプは取付面を180度回転させることで左右変更できます。
2016/11/08 更新 -
- Q9
- スピンドルピッチとは何ですか?
- A9
- 回転軸が1回転したときに進む距離のことです。
2016/11/08 更新 -
- Q10
- ポジションインジケータについて、右回転でカウント数が増加するものの場合、左回転ではどのような動きになりますか?
- A10
- カウント数減少になります。
なお、左回転タイプはその逆になります。
2016/11/08 更新 -
- Q11
- ポジションインジケータの1回転での表示数を教えてください。
- A11
- スピンドルピッチ数が表示されます。
ポジションインジケータのスピンドルピッチと台形ねじピッチが同じものを選択してください。
2016/11/08 更新 -
- Q12
- 30度台形ねじの給油間隔に目安はありますか?
- A12
- 目安はありませんが油切れが起きないように給油を行ってください。
使用環境によって異なるため、ご使用中の摺動変化や潤滑油汚れの程度により給油間隔を設定いただくようおすすめします。
2016/11/08 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他VONAメーカー品は含まれておりません。