- 対象商品
- ミスミ品
リニアブッシュ
仕様
-
- Q1
- ミスミのリニアブッシュはどこのメーカーの製品ですか?
- A1
- 駿河生産プラットフォームです。
XYステージで定評があります。
2017/02/07 更新 -
- Q2
- リニアブッシュMX品とは何ですか?
- A2
- 潤滑ユニットが組み込まれている商品です。
潤滑ユニットMX付リニアブッシュは長期間メンテナンスフリーを実現し、環境・コストに優しくグリース封入作業も削減することができます。「潤滑ユニットMX付リニアブッシュ」と検索してください。
一例として下記商品があります。
潤滑ユニットMX付リニアブッシュ フランジ付シングルタイプ
潤滑ユニットMX付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル/ダブルタイプ
2017/02/07 更新 -
- Q3
- 給油などのメンテナンスは必要ですか?
- A3
- 必要です。メンテンナンスしない場合、寿命を低下させるおそれがあります。
メンテナンス方法は、使用前にリニアブッシュ内側のボール列にグリースを塗り込み、その後は通常6ヶ月ごと(※)に給油してください。
※走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1,000kmを超える場合は1,000kmごと
2017/02/07 更新 -
- Q4
- グリースは塗布されていますか?
- A4
- 潤滑ユニットMX品を除き、納入時にグリースは塗布されていません。
納入時は防錆油を塗布して出荷していますので、ご使用の際は洗浄、乾燥をした後、グリースを塗布して使用することを推奨します。
グリースを塗布して出荷するサービスもあります。
2017/02/07 更新 -
- Q5
- グリースの取り扱いはありますか?
- A5
- あります。
また下記3つのグリース種類のグリース塗布サービスがあります。
・通常グリース(Lタイプ)
・低発塵グリース(Gタイプ)
・食品機械用低飛散グリース(Hタイプ)
2017/02/07 更新 -
- Q6
- 推奨グリースはありますか?
- A6
- リチウム系石けん基グリースを推奨しています。
2017/02/07 更新 -
- Q7
- 食品機械用低飛散グリース(Hタイプ)とはどのような商品ですか?
- A7
- 食品・飲料・医薬品の加工・詰込装置等の潤滑に適したグリースで一般的に使用されており、NSFでH-1認証されています。
2017/02/07 更新 -
- Q8
- 推奨シャフト仕様はありますか?
- A8
- あります。
焼入れg6公差シャフトとの組み合わせを推奨します。
2017/02/07 更新 -
- Q9
- 寿命計算の方法について教えてください。
- A9
- リニアブッシュ総合情報内「寿命計算」をご参照ください。
2017/02/07 更新 -
- Q10
- SUS440C相当と無電解ニッケルメッキ付SUJ2材はどちらが防錆能力がありますか?
- A10
- 無電解ニッケルメッキ付きSUJ2材です。
塩水噴霧試験での参考データがございます。
2017/02/07 更新 -
- Q11
- シャフトとリニアブッシュはどちらが早く摩耗するのですか?
- A11
- 一般的にはリニアブッシュの方が早く磨耗します。
これはシャフトよりリニアブッシュの方が常にボールに接触しているためです。
2017/02/07 更新
各種規格対応
-
- Q1
- ミスミのリニアブッシュは全てRoHS対応していますか?
- A1
- 対応しています。詳細は商品ページをご覧ください。
2019/07/19 更新
使用方法・加工方法
-
- Q1
- 回転運動に使用できますか?
- A1
- 使用できません。
リニアブッシュは直動運動に使用することを前提とした構造であり、回転運動で使用すると破損してしまう恐れがあります。
2017/02/07 更新 -
- Q2
- シャフトを抜き差しして使用できますか?
- A2
- 抜き差しを繰り返す用途には適しておりません。
ボールが脱落したり、リテーナを変形させますので、芯を合わせて静かに組み込んでください。
2017/02/07 更新 -
- Q3
- ミスミのリニアブッシュを他メーカー製のシャフトと合わせて使うことはできますか?
- A3
- 使用されている実績はありますが、推奨はできません。
ミスミのシャフトは非常に高い精度で製作していますが、他メーカー製のシャフトは寸法公差・寸法精度・表面粗さ・硬度のレベル等が不明なためです。
2017/02/07 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他VONAメーカー品は含まれておりません。