(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ミスミでは、お客さまの環境対策サポートの一環として、対象商品のみ使用済みボビンの回収サービスを行っております。
回収時の梱包形態改善やボビンリサイクルなどサービスリニューアルを実施し、サービス向上に努めております。
お電話でお気軽にお申し込み可能です。ぜひ、ご利用ください。
サービスリニューアルの内容
購入時のダンボール以外でも梱包可能に!
従来、ボビン回収時の梱包は納品時のダンボールに入れて梱包する方法のみ可能でしたが、お客さまのご意見をもとにサービスリニューアルを実施いたしました。
お客さまの声
購入した際の段ボールを捨ててしまった。
ボビン回収サービスでダンボールを回収してくれるのでゴミにならず、助かっています。
ボビン回収時に再度使用済みボビンをダンボールに入れ直すのが面倒。
お客さまからのさまざまなニーズにお応えし、購入時のダンボール以外のお手持ちのダンボールや麻袋など破れにくい素材の袋での回収も対応可能になりました。
リサイクルの取り組みについて
環境に配慮したリサイクルサービスに!
回収した使用済みボビンを廃棄せず、加工・再利用する取り組みを開始いたしました。尚、ボビン回収サービス梱包時に使用する梱包材も燃料などに再生しています。
リサイクルの流れ
ボビン回収サービスを通して、廃棄物削減に取り組み、環境に配慮したサービスづくりを目指しリサイクルに取り組んでおります。
ボビン回収サービスの流れを説明いたします。ご一読ください。
ボビン回収サービス対象のワイヤー電極線をご注文ください。
ボビン回収サービス対象のワイヤー電極線はこちらからご選定ください。
型番から商品ぺージに移動できます。
| 商品名 | 型番 | 線径 (mm) |
巻質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ 【1~4個入り】 |
MBWS0.2-5-P | 0.2 | 5 |
| MBWS0.25-5-P | 0.25 | 5 | |
| MBWS0.3-5-P | 0.3 | 5 | |
| MBWT0.2-5-N | 0.2 | 5 | |
| MBWT0.2-10-N | 10 | ||
| MBWT0.25-5-N | 0.25 | 5 | |
| MBWT0.25-10-N | 10 | ||
| MBWT0.3-5-N | 0.3 | 5 | |
| MBWT0.3-10-N | 10 |
| 商品名 | 型番 | 線径 (mm) |
巻質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ 【1~4個入り】 |
MBWB0.25-5-P | 0.25 | 5 |
| MBWC0.2-5-N | 0.2 | 5 | |
| MBWC0.2-10-N | 10 | ||
| MBWC0.25-5-N | 0.25 | 5 | |
| MBWC0.25-10-N | 10 | ||
| MBWC0.3-5-N | 0.3 | 5 | |
| MBWC0.3-10-N | 10 |
| 商品名 | 型番 | 線径 (mm) |
巻質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ 【1~4個入り】 (C-Value) |
GMWC0.2-5-N-R | 0.2 | 5 |
| GMWC0.2-10-N-R | 10 | ||
| GMWC0.25-5-N-R | 0.25 | 5 | |
| GMWC0.25-10-N-R | 10 | ||
| GMWC0.3-5-N-R | 0.3 | 5 | |
| GMWC0.3-10-N-R | 10 |
| 商品名 | 型番 | 線径 (mm) |
巻質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ 【1~4個入り】 (C-Value) |
BMWC0.2-5-N-R | 0.2 | 5 |
| BMWC0.2-10-N-R | 10 | ||
| BMWC0.25-5-N-R | 0.25 | 5 | |
| BMWC0.25-10-N-R | 10 | ||
| BMWC0.3-10-N-R | 0.3 | 10 |
使用後、使用済みボビンの梱包をお願いいたします。
梱包は以下のような形でお願いいたします。
回収数量や状態により回収できない場合がございます。下記の※梱包時のご注意※をご確認ください
(1)ダンボール
納品時のダンボールを含む、お手持ちのダンボールでの梱包は回収可能です。
(2)破れにくい袋
麻袋など、運送業者が引取可能な破れにくい袋での梱包も回収可能です。
※破れやすいビニール袋などは回収不可のためご注意ください。
※梱包時のご注意※
●回収は、必ず4ケース以上からでお願いいたします。
●リサイクルを目的としているため、汚れのひどいボビンにつきましてはお引き取りいたしかねる場合がございます。
●下記表に記載の「回収下限数」以下での回収はできません。万が一バラのボビンが届いた場合は、送料をお客様負担にさせていただく場合がございます。
<回収可能下限数>
| 巻質量 | 回収可能ボビン個数 |
|---|---|
| 5キロ巻 | 16個~ |
| 6キロ巻 | 16個~ |
| 10キロ巻 | 8個~ |
| 20キロ巻 | 4個~ |
お電話にてボビン回収のご依頼をお願いいたします。
返送のご準備ができましたら、ミスミお客様サービス窓口へお電話ください。
お電話で回収場所と数量のご確認をさせていただきます。
ミスミお客様サービス窓口
0120-343-066
9:00~18:00(日曜日・年末年始は除く)
※ご注意※
ミスミでは環境配慮への取り組みとして2023年10月より回収したボビンをリサイクルする取り組みを実施しております。
新に開始したリサイクルの取り組みについてご紹介させていただきます。
回収
お客さまの使用済みボビンを回収し協力工場にて選別します。
粉砕
選別後、粉砕機にてボビンを粉砕し再生フレークにします。
原料化
造粒機を使い、再生フレークをプラスチック原料として加工します。
再利用
普段日常で私たちが使用する商品へと再利用されます。
粉砕機
汚れのひどいボビンやワイヤーの巻き残りがあるボビンなどは加工できないため、加工前に選別を行っています。
協力工場
作業員
梱包時に使用されていたダンボールも協力工場で圧縮機にかけ、ダンボールプレス品として加工をし、
最終的に再生ダンボールとして再利用されています。
圧縮機
ダンボールプレス品
お客さまが、ボビン回収サービスの手順に従い、使用済みボビンを弊社の指定先に引き渡すことをもって、ミスミが使用済ボビンの排出事業者となります。
ミスミは、リサイクルに関する責任を負い、リサイクルに関して、お客さまの責によらない問題が発生した場合、迅速かつ誠実に問題解決に努めます。
4ケース以上でしたらバラでも問題ございません。
4ケースは、ボビン個数ですと、20キロ巻き用が4個、10キロ巻き用が8個、5キロ巻き用が16個となっております。
4ケース以下でボビンが届いた場合は、送料をお客さま負担にさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
他社製品は回収サービスをご利用いただけません。
万が一他社製品のボビンが届いた場合はお客さま負担にて返送させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象外商品購入後に、ボビン回収サービスをご希望されても回収できかねますのでご注意ください。
MBシリーズを除き、上記一覧表に記載の型番は末尾に(-R)がついている商品のみ当サービス対象です。
対象の商品詳細はこちらをご確認ください。
巻き残りがある状態でも回収は可能です。
しかしボビン自体をプラスチックのリサイクルとして再利用させていただくため、できるだけ取り外して送付いただけますと幸いです。
素材までの指定はございませんが、運送業者が引取り可能な破れにくい袋での梱包をお願いいたします。
ビニール袋などは不可、推奨は麻袋など頑丈なものが好ましいです。
その他、ご不明点ございましたら下記のフォームよりお問い合わせください。
Webお問い合わせフォーム