(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動XZ軸の取り扱いメーカー一覧(4件)

手動XZ軸は、水平方向(X方向)と上下方向(Z方向)を手動操作で位置決めできるステージです。
検査装置や観察装置、組立治具などにおいて、ワークやカメラ、加工ツールを水平・垂直の異なる方向へ微調整する用途で使用されます。
構成としては、X軸ステージとZ軸ステージを直交配置したタイプが代表的で、各軸にハンドルやマイクロメータヘッドを搭載しています。
特徴として、単軸ステージを個別に組み合わせる場合に比べて位置決め済みで組立の手間を軽減できる点、平面移動と高さ調整を1つのユニットで行える点が挙げられます。
選定にあたっては、各軸の移動距離、可搬重量、位置決め精度、送りねじのリード、設置スペースなどの確認が必要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

手動XZ軸のメーカー一覧

4件

手動XZ軸に関連する商品カテゴリ