(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動XYZ軸の取り扱いメーカー一覧(3件)

自動XYZ軸は、水平方向(X・Y方向)と上下方向(Z方向)の3方向を電動で位置決めできる自動ステージです。
画像処理装置や検査装置、組立装置、搬送装置などにおいて、ワークやカメラ、加工ツールを立体的な任意位置へ移動させる用途で使用されます。
構成としては、X軸・Y軸・Z軸の各ステージを積層配置したタイプが代表的で、各軸にステッピングモータやサーボモータを搭載しています。
特徴として、単軸・二軸ステージを個別に組み合わせる場合に比べて、位置決め済みの状態で立体的な自動搬送・検査動作を構築しやすい点が挙げられます。
選定にあたっては、各軸の移動距離、可搬重量、位置決め精度、駆動方式、モータ仕様、設置スペースなどの確認が必要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

自動XYZ軸のメーカー一覧

3件

自動XYZ軸に関連する商品カテゴリ