(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動XY軸の取り扱いメーカー一覧(4件)

自動XY軸は、水平面内の2方向(X方向・Y方向)を電動で位置決めできる自動ステージです。
画像処理装置や検査装置、組立装置、搬送装置などにおいて、ワークやカメラ、加工ツールを平面上の任意位置へ移動させる用途で使用されます。
構成としては、X軸ステージとY軸ステージを直交配置したタイプが代表的で、各軸にステッピングモータやサーボモータを搭載しています。
特徴として、単軸ステージを組み合わせる場合に比べて、あらかじめ位置決め済みで組立や配線の手間を軽減できる点が挙げられます。
選定にあたっては、各軸の移動距離、可搬重量、位置決め精度、駆動方式、モータ仕様、設置スペースなどの確認が必要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

自動XY軸のメーカー一覧

4件

自動XY軸に関連する商品カテゴリ