(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

THK アクチュエータ特集 設計事例、置き換え事例集などご案内

新着情報

2020年6月8日
精度、ストローク、呼びのバリエーションが増えた標準品SKR/KRシリーズを追加
NEW
2020年6月8日
設計に役立つ動画事例集をアップしました!
NEW
2020年2月20日
THKアクチュエータ特集ページができました! 設計事例、置き換え事例集などお役立ち情報をご案内
2020年2月18日
KSF/CKSFシリーズを販売開始! 高速・高加減速で生産効率をアップ。
2020年2月18日
お客さまの声が商品の短納期につながる!?
アクチュエータの短納期でお届けするために、お客さまの要望をお聞かせください。
ページ下部のアンケートから回答いただけます。

動画事例集

コンポーネントからモジュールに置き換えで設計・組み立て効率を改善!

事例(1):KRシリーズ左右ねじアクチュエータを使用した電動グリッパ

事例(1):KRシリーズ左右ねじアクチュエータを使用した電動グリッパ

【用途】
電動グリッパ

【使用形番】
KRシリーズ(左右ねじ)
グリッパ部

【特長】
左右ねじを使用することでモータ1個で制御が可能です。ワイヤストリッパーの刃物移動などにもおすすめ。

事例(2):SKRシリーズを使用した卓上加工機

事例(2):SKRシリーズを使用した卓上加工機

【用途】
卓上加工機

【使用形番】
SKRシリーズ
スピンドルの移動軸(XZ軸)
ワーク軸(Y軸)

【特長】
卓上加工機は小型化、高精度化の要求があり、SKRシリーズならコンパクト、高剛性、高精度を十分に発揮できます。

事例(3):SKRシリーズを使用した導通検査装置

事例(3):SKRシリーズを使用した導通検査装置

【用途】
導通検査装置

【使用形番】
SKRシリーズ
プローブの移動部(XYZ軸)

【特長】
タクト向上のために、剛性の高いSKRシリーズを使用することで、高加減速時において整定時間の短縮を図ることができます。

事例(4):KSFシリーズを使用した重量があるワークの高速搬送

事例(4):KSFシリーズを使用した重量があるワークの高速搬送

【用途】
重量があるワークの高速搬送、垂直移動など

【使用形番】
KSFシリーズ

【特長】
コンパクトながらも高剛性、高加減速で、高速搬送に適したシリーズです。

置き換え事例集

アクチュエータを使用した設計事例をご紹介。
省スペース、設計工数効率化、コストダウンに役立つ情報が満載です。

事例(1):XYの多軸ユニットを将来のタクトアップを視野に入れた設計をしたい場合

  • 事例(1)
  • ここがポイント!
    • 省スペースボールねじ、リニアガイドが一体化。軽量化・スペースを確保!
    • 効率UP軽量化でモータ容量に余裕ができタクトアップ・負荷アップできる!

事例(2):案内にLMガイド、駆動に空圧機器や台形ねじを使用してZ軸ユニットを設計されている場合

  • 事例(2)
  • ここがポイント!
    • 省スペース案内と駆動が一体化することで、軽量化・スペースが確保できる!

事例(3):ワークの大きさからガントリ式を採用されているX軸ユニットの設置面積を小さくしたい場合

  • 事例(3)
  • ここがポイント!
    • 省スペース案内と駆動が一体化することで、軽量化・スペースが確保できる!
    • 工数削減リニアガイドをアクチュエータに変更し、メンテナンスが楽に!

事例(4):ワークに合わせて設計されたいろいろな昇降装置の標準化を考えている場合

  • 事例(4)
  • ここがポイント!
    • 工数削減アクチュエータで標準化することで設計工数を削減!
    • コストダウン他品目の予備部品の在庫が削減できる!

事例(5):リニアガイドを用いて多段スライドの昇降装置を考えている場合

  • 事例(5)
  • ここがポイント!
    • 工数削減アクチュエータを組み合わせることで、ベースの設計と取り付けが不要!多段スライドが簡単に設計できる!
    • コストダウン設計・組み立て・調整の手間が削減でき、トータルコストダウン!

事例(6):LMガイドを用いて直交取り出しロボットを考えている場合

  • 事例(6)
  • ここがポイント!
    • 工数削減剛性の高いU字形状のアウタレールと案内が一体化されているので、組み合わせるだけで直交取り出しロボットを完成!
    • コストダウン設計・組み立て・調整の手間が削減でき、トータルコストダウン!

事例(7):ボールブッシュや台形ねじを用いて手動昇降ステージを考えている場合

  • 事例(7)
  • ここがポイント!
    • 効率UP送りねじがすべりから転がりになり作業軽減。案内がブッシュからリニアガイドになり、静的許容モーメント向上!
    • コストダウン設計・組み立て・調整の手間が削減でき、トータルコストダウン!

事例(8):リニアガイドやボールねじを組み合わせてクリーンルーム対応の一軸ステージを考えている場合

  • 事例(8)
  • ここがポイント!
    • 工数削減クリーンルーム対応のフルカバー構造、吸引継手も標準で装備。クリーンルーム仕様で安心して使える!
    • コストダウン設計・組み立て・調整の手間が削減でき、トータルコストダウン!

事例(9):LMガイドやボールねじを組み合わせてグリッパを考えている場合

  • 事例(9)
  • ここがポイント!
    • 省スペース左右ねじ仕様で、一つのモータで開閉動作が可能となり、コンパクトかつシンプルな構成に!
    • コストダウン設計・組み立て・調整の手間が削減でき、トータルコストダウン!

テクニカルサポート

商品の規格や技術情報をお調べいただけます。ご覧になりたい情報をクリックしてください。メーカーサイト内の「テクニカルサポート」ページに移動します。

※上記データをご利用の際は、メーカーサイトにて会員ログインが必要です。会員登録後、ログインしてご利用ください。

※メーカー会員登録はこちらから。

アンケート

THK製アクチュエータに関してお客さまの声をお聞かせください。所要時間:3分程度

短納期THK製品

LMガイド短納期シリーズ

SHS、HSR、SSR、SRSシリーズなど人気のLMガイドが最短3日目出荷!
レール単品、ブロック単品は在庫品なら最短当日出荷でお届けします。
急な故障、メンテナンスなどの納期でお困りのお客さまは必見です!
ボールねじとセットでご検討ください。