기술계산
형번선택
형번선택의 페이지에서는 풀 다운하여 고객님께서 검토 하시는 제품의 유형(Type)를 선택합니다。

다음에 베이스전장、테이블길이、장착자세등을 선택합니다。

운전조건

운전조건의 페이지에서는 스트로크나 이송속도를 입력합니다。

스트로크나 블록간격은 각제품에 따라 입력가능한 최대치가 달라 집니다.

여러 조건를 입력했을때 에러가 날 경우는 내용이 적색문자로 표시됩니다.

항목 설명
블록간격 최대스트로크이하의 값을 입력해 주세요.(불록2개일경우에만사용)
최대스트로크 현재 입력할수있는 스트로크의 최대치를 표시하고 있읍니다.。
스트로크 이송속도(V) X  가감속시간(t1)이하를입력해주세요。
이송속도
(최고속도)
수명 계산하는 제품의 사용최고속도를 입력해 주세요。
스트로크(Ls) / 가감속시간(t1)이하를입력해주세요。
가감속시간 사용최고속도에 도달하는시간 및 사용최고속도에서 정지할때까지의 시간을 입력해주세요。
스트로크(Ls) / 가감속시간(t1)이하를 입력해주세요。
매분왕복회수 1분간에 왕복하는 회수를 입력해 주세요。
하중계수 일반적으로 왕복운동하는 기계는 운전중에 진동과 충격을 동반하는 경우가 많고 특히 고속운전시에 발생하는 진동과 상시 반복되는 기동정지시의 충격 등의 모든 것을 정확히 구하는 것은 대단히 곤란합니다. 그러므로 참고치로써 속도를 기준으로 하중계수를 설정하고 있습니다. 속도・진동의 영향이 큰 경우는 경험에서 얻은 하중계수을 유저설정치로서 입력하여 주십시오.
하중조건

하중 및 하중점을 입력합니다。하중조건은 최고 4개까지 입력가능 합니다。

하중에는 0 이상의 수치를 입력해주세요。

계산결과
계산결과를 표시합니다。
검토형번 장착자세와 입력한 값 정격하중등을 계산결과와 함께 표시합니다。
결과를 확인후 인쇄되는 경우는 인쇄용의 포멧을 선택해 주세요。
계산결과는 PDF(Adobe사 Portable Document Format)이외에 HTML로도 인쇄할 수 있습니다. PDF를 사용하는 경우에는 Adobe Acrobat이 필요합니다. 가지고 있지 않을 경우에는 HTML로 표시하여 인쇄해 주세요.