よくあるご質問
- 使用できる温度・環境は?
-
- ・推奨使用環境:10~50℃、湿度20~70%(非結露)
- ・精度保証環境:22±5℃、湿度20~70%(非結露)です。
- 真空では使用できますか?
-
残念ながら数値として保証することはできません。正確な数値はだせませんが、10-4Pa程度の真空度を要求するユーザーに対して真空グリスに交換したリニアボール式ステージを出荷した実績はあります。
- ■リニアボール式ステージ
厳密には真空グリスは適用できません。
リニアボール式ステージの精度を維持する為に分解はできないので、洗浄液を吹きかけて標準クリーングリスを洗い流すや り方とならざるを得ず完全には除去できません。これをご了承いただければ、対応は可能です。
- ■アリ溝式ステージ・クロスローラ式ステージ
黒アルマイトなどからもアウトガス(真空中で物質から放出される気体。真空度を落としてしまう)が発生する為、
真空対応にするには、黒アルマイトを除去する必要があります。特注対応でも非常にコストがかかるため現実的には
対応できません。
- ■グリス自体の性能
グリスが気化することによって、20℃だと6.4×10-11Pa、100℃だと5.6×10-6Paの圧力が発生します。
(ちなみに通常の気圧が1000hPa=105Pa)。
- 許容モーメント荷重とはなんですか?
-
まず徐々に力を加えていき、次の条件を満たす範囲の荷重の最大値を測定します。
その1/3の数値を許容モーメント荷重と定義しています。
- ①モーメントをかけたときに、操作性が著しく損なわれないこと(=感覚値)
- ②荷重を外した後に所定のスペックに戻ること(真直度等が維持されている)
- モーメント剛性とは?
- テーブル面の中心から離れた位置に負荷された荷重に対するステージの
強さのことです。【単位:sec/N・cm】
テーブル面の中心から1cm離れた位置に1Nの荷重を加えた際、
テーブル面が傾く角度(sec)を示します。
直動ステージは3方向(X軸回り、Y軸回り、Z軸回り)があります。
- 耐荷重とは?
- ステージが耐え得る荷重のことです。(基本的には静荷重が前提です。)
その他のSPEC(移動精度etc)とは別になります。
- 真直度とは?
- 直動ステージをフルストロークさせたとき、移動理想軸(始点と終点を結ぶ直線)
に対してどれだけ蛇行して移動しているかを表す数値です。
理想軸(直線)からの水平方向または垂直方向のいずれかの最大ずれ量とします。
【単位:μm】
- 平行度とは?走り平行度とは?
- 平行度とは、設置面に対するテーブル面の平行度のことです。
【単位:μm】
走り平行度とは、設置面に対する移動軸の平行度のことです。
【単位:μm/フルストローク】
- 垂直度とは?走り垂直度とは?
- 垂直度とは、設置面に対するテーブル面の垂直度のことです。
【単位:μm】
走り垂直度とは、設置面に対する移動軸の垂直度のことです。
【単位:μm/フルストローク】
- XY直交度とは?
- X移動軸に対するY移動軸の直交度のことです。
【単位:μm/フルストローク】
- マイクロメータヘッドのメーカーはどこ?
-
ミツトヨ製の駿河精機(株)仕様の特注品です。
- グリスは何を使っていますか?型式は?
-
各ステージに使用されているグリスは次の通りです。
リニアボール式ステージ:クリーン環境用グリス、THK(株)の「AFFグリス」を標準使用。
クロスローラ式ステージは:昭和シェル石油(株)の「シェルアルバニヤグリスNo.2」を使用。
アリ溝式ステージ、ゴニオステージ、回転ステージ:(株)杉浦研究所の光学特殊グリス「S-40」を使用。
マイクロメータヘッド:日本グリース(株)の「ニグエース」グリスを使用。