RAIDシステム

RAIDとは…

RAIDとは(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)の略で、複数のHDDを使用することで1台の時よりも性能を向上させる使用方法です。FA環境では、装置の稼働率向上のためにRAID1(二重化:ミラーリング)が主に使用されています。

主な特長

RAID1(ミラーリング)

少なくとも2台のHDDが必要です。HDDを増やすことで、更に耐障害性を向上させることができます。 耐障害性を狙った構成ですので、データの読み書き時間の短縮はできません。

RAIDシステムの構築例

パターン1 内蔵型RAIDユニット+HDD

ミラーリング、ストライピングどちらの構築も可能。
RAIDコントローラを搭載済みで、HDDの組立のみユーザーで取り扱い易いタイプ。

RAIDユニットHDD

パターン2 RAIDカード+リムーバブルフレーム+HDD

ミラーリング、ストライピングどちらの構築も可能。
カスタマイズ性が高く、自由に構成することができるが、組立にはある程度の知識を必要とする上級者向けタイプ。

RAIDカードリムーバブルフレームHDD