1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
KVMスイッチ導入ガイド

商品を検索する「KVM/エクステンダー」

KVMスイッチとは

オフィスや工場におけるコンピュータの急速な普及とネットワーク化の進展により、ネットワーク担当者が管理しなければならないPCの台数は飛躍的に増大してきています。
このような状況の中でイーサネット規格対応のLANの普及は、管理者がネットワークに接続されたPCのデータを自由に取り扱うことを可能にしましたが、そのコンピュータを直接操作することはできず、トラブル発生時などにはそのコンピュータへ移動して直接操作を行い、トラブル原因を調査しなければなりませんでした。
このような状況を解決する、新しいヒューマンインターフェイスとして開発されたのがKVMスイッチです。
KVMスイッチの導入により、移動することなくそれぞれのコンピュータを切り替えて操作することが可能です。

その他のKVM関連機器について

KVMスイッチ以外にも、PCの操作環境をより便利にする機器がいろいろと商品化されています。
本カタログでは、以下の分類でご紹介しています。

分類について

本カタログのインデックスKVMは大きく4つに分けて商品を掲載しています。
以下に、それぞれの分類に含まれる商品の概要と接続例をご説明します。