1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。
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
バックプレーンの選び方

バックプレーンは、バスタイプのボードです。一部の例外を除き、隣り合う同種コネクタの同一ピンは、ひとつのラインで結ばれています。
バックプレーンはマザーボードを使ったシステムにはない、拡張カードの数量によりシステムサイズを変えられるという特徴があり、CPUカードをシステムに使用します。
ですからバックプレーンを使用する場合には、どのような機能の拡張カードが何枚必要か、またどのようなCPUカードを使用するのかを先に決めることが必要となります。

商品を検索する「バックプレーン」

バックプレーンの種類

バックプレーンには大きく分けて、3つのタイプがあります。

ISAタイプ

ISAバスには、通常黒色のコネクタが使用されます。
このタイプのバックプレーンには、搭載できるCPUカードは、フルサイズ(PCI+ISA)またはハーフサイズ(ISA)ですが、拡張カードはISAタイプのみ使用可能で、CPUカードの装着位置に決まりはありません。

PICMGタイプ

PICMGタイプのバックプレーンには、3種類のスロットがあり、ISA/PClの拡張カードを混在して使用することができ、フルサイズCPUカードのみ搭載できます。

PICMGスロット

PICMGタイプのフルサイズCPUカードを装着することができます。複数ある場合には、余ったスロットにISA拡張カードを装着できます。

ISAスロット

ISAタイプの拡張カードを装着することができます。

PCIスロット

PCIタイプの拡張カードを装着できます。

PCIタイプ

PCIバスには、通常白色のコネクタが使用されます。
このタイプのバックプレーンには、ハーフサイズPCI CPUカードを搭載することが可能で、拡張カードはPCIタイプのみ使用可能です。またCPUカードの装着位置が決まっています。

ミスミでは、組合せ確認などのために商品の無料貸出サービスを実施しています。
詳しくはこちらをご覧ください。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?