電源選択時の注意

電源の種類

パソコン用電源には、出力やコントロールの方法などの違いにより、大きく分けて2種類の電源が存在します。
メインボードやシャーシがどちらに対応しているかをご確認のうえ、電源をご選択ください。

ATX電源

電源スイッチはモーメンタリスイッチ(押してON、離してOFF)を使用し、そのON/OFFはメインボードからコントロールします。
また、ATX電源にはATX2.01規格をもとにMicroATXなどの小型のシャーシに対応するように規格化された電源としてSFX電源があります。
電源の動作そのものはATX電源と同等ですが−5Vがオプションとなっています。

PS/2電源

一般には外部からスイッチによってAC電源のON/OFFをコントロールすることができます。電源スイッチにはオルタネイトスイッチ(押してON、押してOFF)を使用します。

入力電圧

パソコンは世界中で共通に使用されるため、電源のAC入力は85~265V程度の範囲に設定されています。しかし、この入力範囲内であればすべての入力ができるというものではありません。使用できる入力範囲規定には次の3つの種類があります。

スイッチ切替方式

電源本体にある切替スイッチ(通常は115V/230V)で
2つの入力電圧範囲を選択します。

自動切替方式

自動切替方式の場合には、入力範囲が切替スイッチ方式と同様に
115V側で85~130V、230V側で180~265V程度の入力電圧に
対応することができます。

PS/2電源

一般には外部からスイッチによってAC電源のON/OFFをコントロールすることができます。電源スイッチにはオルタネイトスイッチ(押してON、押してOFF)を使用します。

出力

出力の範囲を知ることは、電源を選択するうえで大変重要なポイントです。ミスミのカタログには、下記のように出力に対して2つの記載があります。この内容を理解し電源を選択する必要があります。

  1. 最大負荷電流(MAX Load)

    最大負荷電流は、電源がどれだけの出力を出すことができるかを表します。これは各出力電圧に対する電流値で記載されています。さらに回路的に複数の出力が影響しあっているような場合には、例えば仕様表に「+5Vと+12Vの合計容量100W以下」のように記載されています。

  2. 最小負荷電流(MIN Load)

    最小負荷電流は、その電源を安定した状態にするために最低限消費しなければならない電流値のことで、記載値以下の場合には出力安定化のためのフィードバック回路が正常に働かず、出力が不安定になったり、異常電圧を出力することがあります。

MTBF(平均故障間隔)

電源もその他の電子機器と同様に寿命があります。個々の商品の寿命を正確に知ることはできませんが、どの程度使用できるかを知る目安となるのがMTBFです。MTBFはあくまでも特定条件の元で発生する故障確率の逆数を取ったものですが、大まかな目安として活用し、メンテナンス計画などを立案する際に使用していただけます。

標準的な電源の寸法