- 対象商品
- ミスミ品
ローラ に関するFAQ
仕様
-
- Q1
- カタログ図面に記載の無い加工公差を教えてください。
- A1
- カタログに公差記載のない寸法は一般公差中級となります。
〔技術データ〕加工寸法の普通許容差 JIS B 0405,0419(1991)より抜粋内「削り加工寸法の普通許容差」をご覧ください。
2016/11/07 更新 -
- Q2
- ウレタン材質の化学名称は何ですか?
- A2
- ショアA95・90は「ウレタン樹脂ポリエーテルポリオール系」、
ショアA50・70は「ウレタン樹脂ポリエステルポリオール系」です。
2016/11/10 更新 -
- Q3
- ウレタンローラのウレタンはエーテル系かエステル系のどちらですか?
- A3
- どちらもあります。
ショアA95、90はエーテル系
ショアA50、65、70、75はエステル系です。
2016/11/07 更新 -
- Q4
- ウレタンローラの芯材(金属部)は表面処理をおこなっていますか?
- A4
- 表面処理はおこなっていません。
2016/11/07 更新 -
- Q5
- ウレタン部分の耐熱温度を教えてください。
- A5
- 標準ウレタンは70℃、耐熱ウレタンの場合は110℃です。
2016/11/07 更新 -
- Q6
- 制電性ウレタンはショアA90のみの取り扱いですか?
- A6
- ショアA90のみの取り扱いです。
追加工「UDC」を選択いただくとウレタンショアA90を制電性ウレタンに変更可能です。
2016/11/07 更新 -
- Q7
- 制電性ウレタン(ショアA90)は静電気が帯電しますか?
- A7
- 帯電しません。
物性値は体積固有抵抗率2.1×10⁸Ω・cm、表面抵抗率は4.0×10⁹Ωとなります。(条件:温度30℃・湿度60%)
2016/11/07 更新 -
- Q8
- パイプローラのL寸を1mm単位で指定できますか?
- A8
- 指定できます。
2016年8月より規格追加となりパイプローラは全商品1mm単位指定可能になりました。
「LC」の追加工を選択いただくとL寸の指定が可能です。
2016/11/07 更新 -
- Q9
- アルミ合金のローラは水中で使用できますか?
- A9
- できません。
腐食が進むため推奨していません。
2016/11/07 更新 -
- Q10
- 選択肢にないローラ形状・サイズ・材質は製作できますか?
- A10
- 商品と寸法により製作可能なものもあります。
規格外品サービスにてお見積もりとなりますのでミスミFAカタログ規格外品サービスをご覧ください。
2016/11/07 更新
各種規格対応
-
- Q1
- 食品衛生法の認証はありますか?
- A1
- ありません。
2016/11/07 更新
使用方法・加工方法
-
- Q1
- ウレタンローラとシリコンゴムローラは紙を送る用途にはどちらが適切ですか?
- A1
- シリコンゴムローラの方が適切です。
ウレタンに比べてグリップ力があるとされています。
2016/11/07 更新 -
- Q2
- ウレタンローラ(ゴム・シリコン含む)が摩耗してきたため、焼付け直しを依頼できますか?
- A2
- 商品により対応できます。
詳細確認が必要なため、ミスミFAカタログ規格外品サービスよりご相談ください。
2016/11/07 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他メーカー品は含まれておりません。