LED照明 使用例

取付の注意点

①設置場所
器具は発熱しますので、放熱効率の良い金属製の壁面に取付けてください。

②取付条件
器具の裏面を壁面に密着させてください。
放熱効果が上がります。

 

③ケーブルの取付け
器具取付後、ケーブルを固定する時の曲げ半径をご注意ください。

LZ10,11,13    → 13mm以上
LZ12,20,21,22,30,31 → 36mm以上

ケーブルが弛む場合の固定

ケーブルクリップ

LZ10の取付方法

本体と取付金具(付属品)は、別々となっております

①本体の両端に取付金具をはめ込む

②取付金具をはめ込んだ状態

 

③制御盤内や壁に取り付ける

LZ10専用金具

①専用金具に本体を取り付ける

制御盤取付例

 

アルミフレーム取付例

アルミフレームの取付方法

①アルミフレームに後入れナットを挿入する

②本体と後入れナットをネジ止めする


アルミフレームの取付方法

裸圧着端子
 丸型
 Y型
絶縁付圧着端子
 丸型
 Y型

LED照明 ご使用にあたって

警告

電球タイプでは

注意

電球タイプでは

ご使用上の注意

電球タイプでは

LED照明 用語集

LED

LED(発光ダイオード)とは、電流を流すと発光する半導体素子の一種です。
最近では信号機、大型ビジョン、イルミネーションの光にLEDが使用されています。白熱電球に比べ、約1/3~1/10の消費電力、約10~20倍の長寿命なので、省電力化・交換作業の削減化に最適です。
Light Emitting Diodeの略


照度

光源によって照らされている面の明るさを表します。
数値が大きければ明るく照らします。
取付高さによって照度の値は変わります。カタログには取付高さ0.5mと1.0m時の2ポイントを測定していますので目安としてください。
単位はルクス(lx)です。

全光束

光源から放射される全ての方向の光の量を表します。
数値が大きければ明るい光源となります。
単位はルーメン(lm)です。

色温度

光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度です。
光の色合いを表現する目安としてください。
単位はケルビン(K)です。

配光角度

光源から放射される明かりの広がり角度を表します。
数値が大きければ照らす範囲が広くなります。
数値が小さいほど照らす範囲は狭まりますが、照度が高くなります。
配光角度が狭い光源は、工具の刃先を照らすスポット照明として最適です。

照度分布

光源によって照らされている面の明るさの広がりを表します。
直下は明るく、離れるにつれて暗くなっていますので、明るさの広がりの目安としてください。
取付高さや使用条件により目で感じる明るさとは異なる場合があります。

発光スペクトル

光源から放射される波長成分と光の強さを表します。
詳細は発光スペクトルデータを参照してください。

寿命

LEDは、白熱電球のようにフィラメントの断線により不点灯になりませんが、使用材料の劣化等により徐々に光量が減少していきます。
寿命は、全光束が初期全光束の70%に低下するまでの時間としています。

色温度図

寿命図

色温度図

発光スペクトル図は、光源から放射される波長成分と光の強さを表しています。LED色により波長のピークは異なります。
LED照明には、物質や人体に悪影響を与える有害な紫外線(400nm以下)を含みません。
また、半導体製造装置等で最適な主成分595nmの黄色LEDには500nm以下の波長域は含みません。
用途に応じてLED色を使い分けて、ご使用ください。

WebOrderSystem(WOS)